This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F1611:系统复位和初始化

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591202/ccs-msp430f1611-system-reset-and-initialization

器件型号:MSP430F1611

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我目前正在使用 MSP430F1611 、以便在低功耗模式3 (LPM3)下运行它。 我的程序已经完成、当我不在 LPM3中时、它可以正常工作。 我实现了 LPM3。  

这正是我遇到一些问题的地方。 它可以工作、但我没有更多 上电复位(POR)、也没有 RST/NMI 复位。  

我尝试发现问题是什么、当我将 MSP 置于 LPM3中时、复位工作、 但是、当我添加"_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS)"指令时、为了使 LPM3保持在中断状态、它会离开、程序正常运行、但我无法再复位我的微控制器。

可以解释一下这个问题吗?  

谢谢、  

Antoine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试触发 POR 或 RST 的确切程度如何? 那么会发生什么情况?

    您的主循环在被唤醒后会做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 我想我终于找到了我的问题。 我在闪存存储器中写入了一些数据、本来应该会干扰某些东西。 我更改数据的存储地址、它运行良好。

    谢谢、  

    Antoine