This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:MSP430FR6989 RTC 引脚多路复用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591002/ccs-msp430fr6989-msp430fr6989-rtc-pin-multiplexing

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我注意到、在 MSP430FR6989 launchpad 的开箱即用示例中、引脚复用(对于32.768kHz 振荡器)是通过以下方式完成的:

   GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
          GPIO_PORT_PJ、
          GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5、
          GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION
          );

但是、当我打开数据表(修订版 B)时、我注意到以下几点:

从数据表来看、PJ4应该具有辅助模块功能、PJ5应该具有三态。

有什么想法、我会出什么问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lubomir、

    请确保您参考的是 RTC_C 示例。  如果您查看用户指南的表12-2、您将看到主模式指的是 PxSEL1 = 0和 PxSEL0 = 1、对于 PJ.4/PJ.5的情况、这将选择 LFXIN/LFXOUT 晶振模式。 您还可以参阅《MSP430FR5xx/6xx DriverLib 用户指南》 :software-dl.ti.com/.../MSP430FR5xx_6xx_DriverLib_Users_Guide-2_80_00_01.pdf

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、Ryan!

    我认为表中的行是功能模式的指示器。 现在一切都累了!

    此致、

    L. B.