This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:使用 LaunchPad 和 CC2564

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, MSP430FR6989, BOOST-CCEMADAPTER, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590912/msp430fr6989-working-with-the-launchpad-and-cc2564

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:CC2564BOOST-CCEMADAPTERMSPWAREMSP-EXP430FR6989

过去、我使用了 MSP430实验套件+ CC2564 ETU

是否有将 MSP430FR6989置于"旁路"模式的示例代码、以便我可以通过 UART (USB)控制 BT

2.是否有代码示例

3.我正在使用 BOOST-CCEMADAPTER + PAN1322 ETU、有人对此有过体会吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们来看看 MSP430论坛、因为他们有示例代码将 MSP430置于"旁路"模式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉尔

    请解释旁路模式的含义、因为我只理解这是使用输入方波旁路低频晶体。 您是否尝试通过反向通道 UART 将命令从主机 PC 发送到 MSP430FR6989器件、然后反向通道 UART 又与 BT 器件进行交互? 如果是这种情况、您可以参考 TI 的 PC echo C 示例(或通用 UART 示例)。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、我们的目的是让 MSP430 + A BT
    我有在 PC 上运行的代码、并使用 USB 来访问 BT
    我需要的是、将数据通过 USB 导通(从而绕过)传输到 BT 所在的 UART 上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gil、

    TI 不提供此类示例、您必须使用现成的 UART 示例来开发解决方案或查找在线社区提供的其他资源。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    谢谢!

    我必须做肮脏的工作,然后;-)

    请您告诉我示例的位置  

    我是 TI 世界的新手、渴望学习!

    最好

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、Gil。

    基本 C 代码示例: www.ti.com/.../slac668
    包含示例的 DriverLib (也可在 TI Resource Explorer 和 MSPWare 中找到): software-dl.ti.com/.../msp430_driverlib_2_80_00_01.zip
    MSP-EXP430FR6989软件示例: software-dl.ti.com/.../MSP-EXP430FR6989_Software_Examples_windows.zip

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    谢谢!
    我将从这里获取它

    吉尔