This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:从外部为 LaunchPad 供电

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590862/msp432p401r-externally-powering-launchpad

器件型号:MSP432P401R

您好!

我目前正在使用 MSP432 Launchpad 来控制小型移动机器人。 机器人在运行时不会通过 USB 连接到计算机。  

我尝试通过将外部稳压器的电压和接地连接到3.3V 并在 J16上接地、将外部稳压器的3.3V 电压和接地连接到微控制器。 我还移除了 J11上的3.3V 跳线。 微控制器不会打开、除非我通过 USB 将微控制器连接到计算机。 但是、如果我断开与计算机的连接、微控制器仍在运行、这意味着微控制器从外部3.3V 获取电源、而不是从一开始?

我还尝试了相同的结果、但移除了 J11上的5V 跳线并获得了相同的结果。

我应该如何在不使用 USB 的情况下从外部为微控制器供电?

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

     我无法识别您提到的跳线名称、因为它们来自 MSP432P401R Launchpad。 (如 MSP-EXP432P401R 用户指南 SLAU597中所示)。 如果断开 J101上的跳线、则 Launchpad 将与 USB 和板载稳压器隔离。  您可以从外部供电(J6是一个很好的方法)。

    此致、

     Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉跳线名称。 我不确定我从哪里获取这些数字。 我昨天已经尝试了您所描述的内容、很不幸、只移除了3.3V 和5V 跳线。 今天我又尝试了一次、但也移除了接地跳线、以解决我的问题。

    学习的课程:您还需要移除接地跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的一课