This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:如何启动软复位?

Guru**** 2550020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590908/rtos-msp432p401r-how-do-i-initiate-a-soft-reset

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

启动复位的命令/函数调用是什么? 运行 MSP432 SDK 1.3/TI_RTOS。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferdster、
    我不知道特定的 TI 驱动程序 API,但有 driverLib API sysctl_rebootDevice()。 我将进行更多研究、以了解我是否可以在 TI-RTOS 的上下文中找到特定的 API。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    SYSCTL_REBOOTDevice()正是我要找的。

    谢谢。