This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:用于将编程器连接置于高阻抗状态的位置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FR6988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589704/msp-gang-possibel-to-put-programmer-connections-into-high-impedance-state

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6988

团队、

我的客户正在使用 MSP-GANG 通过 JTAG 在自己的应用中并行对8x MSP430FR6988进行编程。

由于机械原因、在生产测试期间将 MSP-GANG 保持连接是一个优势。 然而、这使得编程器连接被置于高阻抗状态、所以看起来编程器未连接。

看起来编程器 IO 可以置于高阻抗状态。
Vcc 和 GND 连接也可以这样做吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Franziskus、您好!

    我相当肯定,这是不可能的,根据 SLAU358,但将允许我们的 MSP-GANG 专家就这一问题作进一步评论。 您的客户能否通过电压电源而不是 MSP-GANG 为 MSP430器件供电? 仍需要连接 VCC SENSE 和 GND 引脚。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 FRAMziskus (屏幕名称太棒了!)、

    我想更好地理解这里的目标、因此我有几个问题:
    1.当您说保持 MSP-GANG 连接时、您是说保持它与目标器件的连接?
    2.是否能够交换插槽中的器件进行编程、同时保持插槽与 MSP-GANG 相连、这样您就不必以机械方式断开器件之间的任何连接?
    或者、是否能够在同一器件上执行一系列测试、但您需要在测试之间循环通电、而不会断开连接?

    如果您使用的是 DLL、我认为您可以禁用目标的 Vcc。 如果您看到 www.ti.com/.../slau358 MSPGANG_SET_IO_STATE 函数、除了将 IO 置于高阻抗状态外、还有用于禁用目标的 Vcc 的位。 客户是否已将 DLL 用作其生产流程的一部分、或者他们是否正在使用 GUI? 即使是使用 GUI、我相信 Vcc 也只在编程周期内提供并且在编程后被禁用、除非您将"Finish Action"设定为在一定的时间内提供 Vcc 以使器件运行。 但也可以使用万用表轻松地对其进行测试。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、您好 Ryan、
    感谢您的支持。

    关于您的问题:
    1)是的、我是说要将 MSP-GANG 编程器连接到客户定制板上的目标器件。
    2)和3)想法是使用 MSP-GANG 编程器对8个 MSP 器件进行电路内编程。 编程后需要对这些相同的器件进行测试、理想情况下仍需连接 MSP-GANG (尽管这些测试不需要 MSP-GANG)。
    从机械角度来看、这将是最简单的解决方案。
    在测试过程中、MSP-GANG 的运行方式应与未连接的状态相同、即所有连接均处于高阻抗状态。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    如上所述、我认为使用 MSP-GANG DLL、使用我在上一篇文章中提到的 API 肯定可以实现这一点、但我对 GUI 不太肯定。 客户是否已使用 DLL 或担心使用 DLL? C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\MSP-GANG\examples for C、C#和 C++中提供了 DLL 示例。

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、
    这对我的客户非常有帮助、谢谢!

    剩下的唯一问题是如何处理接地连接。
    你有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 FRAMziskus、

    好的问题-我正在向我们的 MSP-GANG 设计人员咨询我们可以考虑的任何其他注意事项。 我可能需要一段时间才能得到答复。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到了以下答复:
    "所有数据 I/O 都可以设置为三态、但三态不是无限的。 它是连接到每个 I/O 的极弱电阻1M
    Vcc 被禁用、但是下拉电阻20k 被连接至 Vcc。 当然、接地端是永久连接的。
    "