This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:UART

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591066/msp430f5529-uart

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: Energia

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

 msp430f5529的 UART 模块无法正常工作、请帮助我将 ESP8266 WIFI 模块连接到此板、但 UART 通道无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、
    您的意思是"不工作"? 请更加具体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须处理项目、但问题是我有 ESP8266 WIFI 模块接口。此模块已连接 连接到 msp430f5529的 UART、但该 UART 没有任何响应。您是否有任何相关程序 要访问 UART、请发送我。我使用 Energia 软件、因为没有任何软件串行库。您有 来使用该 Energia