This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:MSP430FR5969 Launchpad 调试器是否可以编程到外部 MSP430FR2033?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033, MSP430FR5969, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590852/msp430fr2033-can-msp430fr5969-launchpad-debugger-program-to-external-msp430fr2033

器件型号:MSP430FR2033
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969MSP-EXP430FR5969

我们使用 MSP430FR5969 Launchpad 对 使用 MSP430FR2033的特殊设计板进行编程。 但出现“Unknown device”(未知设备)、“Internal Error”(内部错误)等错误。  问题是什么?  MSP430FR5969 Launchpad 调试器是否可以编程到外部 MSP430FR2033?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP-EXP430FR5969具有板载 eZ-FET、《MSP 调试器用户指南》(SLAU647)的表1显示、此仿真工具支持所有 MSP430型号、包括 MSP430FR2033: www.ti.com/.../slau647h.pdf

    请确保从 MSP-EXP430FR5969中移除 J13行的所有跳线、并确保 eZ-FET 中的 V+、GND、RST 和 TST 线路通过 RST 线路上必要的47kOhm 上拉和1nF 下拉以天线连接到您的 MSP430FR2033目标。

    此致、
    Ryan