This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:版本 F 无法重新启动

Guru**** 2550040 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589060/msp430f5438a-rev-f-failed-to-reboot

器件型号:MSP430F5438A

 

DEPT                     :测试 MCD KEYSIGHT

跟踪号          :NCM-COMP-13

零件号                 :1822-45GLE

MPN                     :1PMSP430F5438AIPZR

部件描述   :IC 16位 MCU RISC Ultra

供应商名称      :VTEXAS

生产日期代码             :1631

型号                   : ICB 63003.

失效日期              :2017年3月3日

故障数量                :18PCS

失败率:                            100%

测试数量    :30

故障位置         :板级测试

发送至 FA 数量     :5.

特殊标记    :错误

 

 

  1. 故障模式:状态不正确

边界扫描互连>>设备无法下载程序                       

 

 

 

  1.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

很好

 

 

 

 

 

 

 

2.如何确定此设备出现故障?

通过下载后,重新引导失败。

 

 

 

 

 

 

 

 

 不适用                                          

3.发现故障之前的最后一步是什么?

 

 

 

 

4、器件是在新的应用中使用还是最近更改了应用条件:    是            否?

请详细说明:

 

 

 

无法将设备合并到系统模块。

5.产品是否有任何副作用?

 

6.以前是否发生了故障模式?      是否              

请详细说明:

是的、只需更换所谓的坏部件版本 F 至版本 H、即可解决问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.故障是否是间歇性的?                           是否              

请详细说明:

 无间歇性故障。

 

 

8.将所谓的坏组件/部件更换为新的组件/部件可解决问题。 请详细说明:                                                  否

 

是的、将组件更换为新组件将解决此问题。

 

9.将所谓的坏组件/部件更换到通流板/投影仪/无线电可以解决问题。                                                        是否            

请详细说明:

PASS 变为失败=编程失败

 

10.将所谓的坏组件/部件装回同一单元。 结果是什么                                                     是            不是

是的、将坏组件放回同一单元、但它始终失败

请详细说明:

 

 

 

 

 

 

11.将好的(新的)比较器/部件放回导通装置上。 结果如何?                                            是否                

是的、将良好的部件放回导通单元一致导通

请详细说明:

 

12.如果在另一型号上使用故障装置、而该型号使用的是比较器/部件、则解决问题?                                                      是否              

请详细说明:

不会用于其他型号

 

13.补充资料和评论。  请使用此空间获取其他信息和意见、以帮助故障分析人员及时准确地确定故障原因。  还请根据需要附加电路图、草图和进一步数据、以便更好地显示问题。

 

为了进一步分析、我们对组件执行了 X 射线、并且在 X 射线过程中未发现异常。 GND 焊盘70%覆盖焊料、焊料看起来很好。 每个引脚上没有焊料短路或焊料不足。 请注意、只有修订版 F 会导致编程失败。 所有版本 H 能够完成编程的单元。

 

表是对单元执行的仿真

和功能

原始 U6版本

替换为 U6

结果

单元 A

版本 H

版本 H

通过

单元 B

版本 H

修订版 F

失败

单元 C

修订版 F

版本 H

通过

单元 D

修订版 F

修订版 F

失败

 

因此、我们怀疑 U6修订版 F 是故障的根本原因。 通过更换此组件、该单元能够通过板级测试和模块级测试。

 

报告编写人

名称

日期

罗齐耶尼

测试工程

2017年3月3日

 

 

 

结束

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamad、

    您能帮助描述您的问题吗? 我无法理解您发布的信息是什么问题。

    Wei、
    MSP 客户应用、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    此器件的裸片版本'Rev F' 100%重启失败。 如果我们使用裸片版本'Rev H'的器件、单元可以通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本例的应用是什么? 您进行了哪些测试?

    您能向我分享有关您问题的更多信息吗? 我再也不能帮助您了、我只是知道'Rev F' 100%重启失败、'Rev H'通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、
    我们用于测量设备。 它在功能测试站失败。 由于此故障部件、设备根本无法启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有用、我注意到另一位客户报告说某些 MSP430F5438A Rev F 部件无法重启、但另一个版本(H?) 还可以。 请参阅 Compiler/MSP430F5438A:版本 F 在生产中不稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、
    请建议 RMA 流程退回这些部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamad、

    您可能需要访问 质量和可靠性->客户退货 以进行退货。 您也可以通过 TI 销售人员或分销商进行进一步处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、
    需要您对以下问题进行澄清。

    1。 几年前、我们使用了 Rev F 微控制器。 此后、映像文件(TM_ICB_MCU_00_03_09.out)和 MCU 映像过程没有变化。 Rozie 告诉我、并非所有版本 F 都有问题。 我们可以确认这一点吗? 影响的数据编码是什么? 我们是否进行了任何交换以确认这一点?
    2. 从 TI 勘误表:MSP430F5438A 器件勘误表(修订版 V)中,我发现这两个修订版之间的硬件错误没有区别。 我们是否可以询问 TI 是否进行了任何其他更改?
    3. 对于有缺陷的修订版 F:当我们使用 Code Composer Studio 进行成像时、映像是否已成功加载? 有人告诉我“运行”按钮是“灰显”吗? 能否成功检测到“TI MSP430 USB1_0/MSP430”? 是否在引脚上进行了物理电压测量?