This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:其中是该器件的机械和尺寸数据

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590443/msp430fr2633-where-is-the-mechanical-and-foot-print-data-for-this-part

器件型号:MSP430FR2633

该器件 MSP430FR2633IRHBT 的数据表中现在包含封装数据。  这是它所进入的盒子的图纸、而不是零件本身。  这是意外留下的、还是在另一个文档中?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在在线数据表上"提交文档反馈"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我只是尝试查找数据、以便开始布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我只是尝试执行它、并得到:

    内部服务器错误

    服务器遇到内部错误或配置错误,无法完成请求。

    请联系服务器管理员 jasons@TI.COM 并通知他们错误发生的时间,以及您所做的可能导致错误的任何操作。

    服务器错误日志中可能提供有关此错误的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    封装/引脚图和 CAD/CAE 符号在产品页面 www.ti.com/.../pinout-quality 的质量和封装选项卡中提供

    您可以将这些文件导入到 Ultra Librarian 中并转换为所需的 PCB 设计器工具。 MSP-CAPT-FR2633硬件设计文件中还提供了 Altium 组件。

    此致、
    Ryan