This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:到器件的调试接口已经被保护。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590651/msp430f2272-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430F2272

您好!

 在 SMT 之后、我尝试使用 UIF 下载到电路板、但出现以下消息。

'm 4d: Error connecting to the target:the Debug Interface to the device has been secured.(连接到目标时出错:设备的调试接口已被保护。)'

JTAG 接口通过 SPI 进行有线连接。

我没有熔断保险丝。

我不将 TEST/VPP 连接到 TEST/SBWTCK。

下图显示了缺陷样片的 JTAG 信号。

此样本是否有熔断的保险丝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试测量中所述的 JTAG 保险丝感测电流



    如果保险丝感应电流在某个 uA 范围内、如果不是其他问题、则会烧坏。
    如果烧坏了、则应检查是否对 TEST 引脚施加过压。