This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:ENC28J60接口

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589468/msp430f5529-enc28j60-interface

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: Energia

尝试将 msp430f5529与以太网模块 ens28j60连接、但未成功。 我使用 Energia 进行编码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayush、

    您能描述更多有关您的应用和问题的信息吗?

    Wei、
    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,  ,我正在尝试 使用 LP 板建立网关。 没有适用于 enc28j60或任何其他的库。 我基本上想实现的是通过以太网发送数据、但 我找不到任何资源或通过互联网完成类似项目的人。