This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:蓝牙示例代码或教程?

Guru**** 2546290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590470/ccs-msp432p401r-bluetooth-sample-code-or-tutorials

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

因此、为了让我了解 MSP432 401R 附带蓝牙。 我查看的是 Resource Explorer (使用 Code Studio)、但没有找到任何内容。 是否有任何教程/示例代码可帮助我入门?

在这里是新手。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确定 MSP432是否具有内置蓝牙功能? 我不这么认为。 如果您需要 BLE、则可以使用 CC2640。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jon Saye">我在查看 Resource Explorer (使用 Code Studio)、但没有找到任何内容。正如 Robert 已经提到 过的、MSP432P401R 中没有内置蓝牙硬件。

    不过、 有一个 BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 可供使用。 如  需更多信息、请参阅 SimpleLink MSP432 SDK 蓝牙插件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢