This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP432P401R:MSP432、UART

Guru**** 2535180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589950/starterware-msp432p401r-msp432-uart

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

工具/软件:Starterware

感谢阅读、

    我遇到了一个问题。当我想在 MSP432的 launchpad (V1.0)上测试 UART 时、我无法接收正确的帧。导入 了"MSP432P401演示-使用 BRCLK = 12MHz 时以9600波特进行 eUSCI_A0 UART 回显"演示。通过板载调试器的 UART 无法从一开始就工作、因此我直接将 PC 串行连接到 板载 RXD 和 TXD (P1.2和 P1.3)。无论我如何编程、电路板返回的内容与我感应到电路板的内容相同。我不认为芯片感应到的内容是什么、因为当我删除发送代码时、电路板仍然发送与我从 PC 感应到的内容相同的内容。它有什么问题?

                                                                                                                                                          再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我想问 SimpleLink SDK 的工作原理是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人告诉我、问题出在6.x vision CCS IDE 中、这是可能的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否解释一下您的意思、即通过调试器的 UART 无法正常工作? 当您说直接连接到电路板时、您能否提供有关这意味着什么的更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morrison。我的意思是拔出引脚1.2和1.3的跳线、这两个引脚最初连接 xds110。然后我将引脚1.2和引脚1.3直接连接到我的 PC
    串行 COM。没问题吗?我使用 MSPWare 的 UART 演示、但我认为它不能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用通过 XDS110器件的反向通道 UART、使用 Launchpad 附带的标准 USB 转 Micro-USB 电缆。  这通常是我们 TI Resource Explorer 中的演示的目的。

    对于与此相关的具体演示、我建议使用 最新版本 的 SimpleLink MSP432 SDK TI-REX (TI Resource Explorer)中提供的演示、 例如 可在此演示 中找到的代码(寄存器级别)  或者 这个 driverlib 示例 或这个 TI-RTOS 示例 都可以用来实现这一目的。

    请告诉我、这对您是否有用、或者在尝试这些后您是否有任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morrison、
    我终于发现了这个问题的原因。我不小心使用了未经授权的 Windows 7、它经过修改、丢失了一些主要功能或驱动程序。它导致我的板载 XDS110调试器无法驱动。我通过安装经过授权的完整版本的 Windows 7来解决了驱动程序问题。现在我的 MSP432401R LaunchPad 可以了 通过一条 USB 转 microUSB 线调试并具有一个虚拟 COM。我希望遇到同样问题的任何其他身体都能看到这个。我希望我能帮助他们。^-^
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴听到您能够解决您的问题!