This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5870:可提供 I2C 上拉电阻的组件值

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590427/msp430fr5870-i2c-pull-up-resistance-capable-consist-value

器件型号:MSP430FR5870

您好、香榭丽舍

我们正在 评估 MSP430FR58xx I2C。

当他们希望使用此时钟速率100KHz 并将上拉电阻的 SCL 和 SDA 设置为更高的值以降低功耗时。

它们尝试设置 20k 欧姆。 但是、时钟不工作。 如果设置为10kohm,则时钟工作正常。

没有 I2C 上拉电阻器恒定值的数据表信息。 哪个值是 MSP430FR58xx 最推荐的值?

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、I²C Ω 上拉电阻器没有"最佳"值、因为它取决于各个应用。 连接的从器件数量是最重要的事情之一、因为每个从器件都会增加电容、从而降低 SCL 或 SDA 上升沿的清晰度。 当然、频率是另一个非常重要的因素。 当没有人知道将有多少房屋从水管中取水时,就像要求获得所需的水管直径一样。 下面 是一份您可能感兴趣的应用报告。 如果您需要最大程度地节省功耗、最好的方法是在更改上拉电阻器的值时查看示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ kΩ 中的最大值为10 μ A、则应进一步将其减小到5 μ A、以具有安全系数。

    请考虑降低时钟速率。 (请注意、μ I²C 总线仅在信号较低时消耗功率、因此将速度减半和电阻值减半会以相同的因数增加功耗。 但是、较慢的信号会降低 EMI/EMC 问题。)