This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2432:MSP430G2432上的复位引脚压降问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590153/msp430g2432-reset-pin-drop-issue-on-msp430g2432

器件型号:MSP430G2432

尊敬的专家

我的客户按照我们的 EVM 进行了 DVCC 和复位电路设计、如下所示:

它们发现复位电压降至2V 以下、这使得 MSP430在电池电压降至9V 但 DVCC 仍保持3.3V 时挂起。

5件显示了整个2000件产品的这种情况。

而这一问题有时(并非总是)发生在这5个故障产品中。

 您对此问题有什么意见吗?

我应该做进一步的测试、还是只发送失败的测试进行 FA 分析?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jefferey、

    客户遵循了什么 EVM? 上拉电阻非常强、因为通常建议使用47kOhm、这可能会导致5个故障器件出现问题。 是否可以比较故障单元与通过单元的 LDO 的电流消耗? 问题出在 MSP430还是 LDO?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    抱歉、我的拼写错误。

    客户最初使用47KOhm、但 RESET 引脚的电压降至2.0V、这使得 MSP430挂起。

    因此、它们尝试使用2.2KOhm、从而使复位恢复到2.8V。

    这种方法有效、但客户仍想知道为什么会发生这种情况。

    您能否共享 MSP430 DVCC 的内部电路和复位或其他信息来帮助我们?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jefferey、

    LDO 的输出电流容差是多少、是否有任何其他器件连接到 LDO 输出? 是否使用了合适的 Vcc 去耦电容器? 用户指南中的复位原理图/方框图由图2-1-2-4提供、但问题很可能涉及定制 PCB 设计、客户能否共享原理图和布局图?

    编辑:此问题已进一步脱机处理。

    此致、
    Ryan