请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 工具/软件:Code Composer Studio
我想使用 MSP430 MCU 和来学习和实现单线连接
我使用 DHT22湿度和温度传感器进行了测试。
在我读取传感器数据表并看到特定时序后
我找到了一个代码、在网络中搜索、它使用另一个 MSP MCU 实现了 DHT11、因此 我更改了必要的值、以便代码在 MSP430F5529中正常工作。
我没有遇到错误或错误、但结果不正确。 我认为问题与时间有关,但我不能弄清楚。
下面是用于读取在 main()中调用的 DHT 的函数。
我在连续模式下使用 TImer0_A5 TA0CTL = tassel_2 + MC_2;
(代码不是我尝试研究的代码)