请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我有一个 MSP43X 板连接到电池、我需要预测电池充电寿命、因此、我想我需要:
-测量当前电池电量;
-测量瞬时功耗,以预测放电时间;
可能正在使用 PMM 或 SVS 寄存器的内容...
有什么提示、想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好、Sara、
新电池的典型充电通常会打印在您的电池上。 因此您无需测量电荷。
对于器件电流、最好测量器 件总电流、但必须考虑到不同器件之间存在偏差、并且在更高的温度下电流消耗可能会明显更高。 因此、您需要知道在计算寿命时 的典型工作温度。
为了消除器件偏差、我建议您从功耗模式的数据表中获取最大电流值(如果您大部分时间都处于一种模式)、这将为您提供最坏情况的估算值。
此致、
托比亚斯