This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47197:请为我提供三相电能计量 EVM - MSP430F47197 (gerber+Schematic 等)的设计文件。

Guru**** 2664125 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586836/msp430f47197-please-provide-me-design-files-for-three-phase-energy-metering-evm---msp430f47197-gerber-schematic-etc

器件型号:MSP430F47197

您好,所有

请提供三相电能计量 EVM - MSP430F47197的设计文件(gerber+Schematic 等)。

我在您的网站上搜索了很多、但找不到一个。 我想、它们在推出之前就已经被删除了。 可用的设计文件基于其他一些微控制器。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供三相电能计量 EVM - MSP430F47197的设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin 和 Mayank、
    给您带来的不便、我深表歉意。 我正在努力从车主那里获得这些信息。 我一拿到这些文件、就会立即将它们发送给您(并放在 EVM 页面上)!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin 和 Mayank、
    EVM 上应该有一个丝印的修订版号、版本号为 v5.0或 V6.0。 您能否检查一下并告诉我您拥有的文件、以便我可以为您获取合适的文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Cameron 和 Alvin、您好!

    希望您能尽快搜索设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvin、Mayank:

    随附了3个版本的原理图。 我正在寻找其余文件、但请告诉我这是否满足您的需求。 :-)

    e2e.ti.com/.../LSD_2D00_ET471X7_2D00_01B_5F00_V6.00_5F00_SCH.pdf

    e2e.ti.com/.../LSD_2D00_ET471X7_2D00_01A_5F00_V6.00_5F00_SCH.pdf

    e2e.ti.com/.../LSD_2D00_ET471X7_2D00_01_5F00_V5.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cameron/Alvin、

    您的工作做得很好。
    需要版本5.0 (LSD-ET471X7 - 01_v5.0.1)相关的设计文件。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴为您提供帮助。 您是否仍然需要布局文件或其他任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    是的、我需要所有与 PCB 设计相关的文件、您提供的只是 PDF 中的应用手册和原理图。 这些文件。

    我需要使用 TI 提供的格式的设计文件、以便与 PCB 设计工具配合使用(必须提供光绘文件)。 我想、如果您有 PCB 设计的版本号、那么您还应该有光绘文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    是否有任何进展...查找光绘文件是否需要很长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、
    我希望在今天晚些时候收到这些信息。 我将在得到它们后将其发布在这里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cameron、

    任何成功...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、
    我对延误表示歉意(这是一个假期、我昨天已不在办公室)。 我们必须重新生成这些文件。 我会尽快将其发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我刚刚收到了用于 v5.0的 Gerber 文件! 感谢您耐心等待。 请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../Gerber.zip