This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:Rogowski 软 didt

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589882/msp430f6779a-rogowski-softdidt

器件型号:MSP430F6779A

我正在开发一种类似于使用 Rogowski 线圈的三相电表应用的应用。

我正在使用 TI 为 IAR 和 MSP430F6779A 提供的库软件。

我有一个基于 TI 参考设计的定制 PCB。

在随附的文件中、您可以看到我存储的一些样本和生成的图形。

我为230V、6A、0º Ω 负载保存了 Didt、VT、经过过滤和过滤。

Rogowski 输出与系统电流滞后90º μ A、积分后滞后90º μ A、从而使系统电流滞后180º μ A。 这是我理解的 Rogowski 工作原理。

我的180º 是、我的系统应该补偿所有这些 Δ Σ 延迟、对吧? 因此、我的字母应与经过滤波的相位同相、而不是180º μ m 的相位。 我的假设是否正确?

此致、

Jorge Cunhae2e.ti.com/.../Samples.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    我们将直接与您联系、以解决此问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用