This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:ADC12过压转换结果不饱和

Guru**** 2762395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590076/msp430f2617-adc12-over-voltage-conversion-result-is-not-saturated

器件型号:MSP430F2617

我有以下设置:

ADC12与内部2.5V 基准搭配使用。 输入为通道0、连接到可高达5V 的外部引脚。

鉴于外部引脚上的电压限制为 AVCC + 0.3V、这肯定是一个问题。 但是、我希望 ADC 返回0xFFF (满量程)。

相反、我读回一个低值、例如130。

这是已知的伪迹吗? 我在勘误表中找不到它。 我想知道、如果超出所述的指定范围、ADC 是否可能不返回满量程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当超过 AVcc + 0.3V 时、您是否限制了电流? 否则、您可能会永久损坏输入引脚。

    当 Vin >= Vref 时、ADC 将输出满量程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该评估0至2.5V 的输入引脚、以确保引脚已正确初始化并且不会因过压而损坏。

    此致、
    Ryan