This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5949:MSP430FR5949DA

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589567/ccs-msp430fr5949-msp430fr5949da

器件型号:MSP430FR5949

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CCS7和 MSP430FR5949DA 启动了一个程序、并运行到奇怪的初始化行为中。

如果 I INIT 端口 PJ、PJ.4和 PJ.5似乎停留在 LFXT 模式、则 PJ.4位于大约1/2 DVCC、PJ.5卡在接地端。

寄存器和 PJ 端口的初始化代码下方。

如果我切换端口 PJ 的所有输出、则 PJ.0-PJ.3会按预期切换、但 PJ.4和 PJ.5保持在1/2Vcc 和接地。

我是否可以忽略此处用于禁用 LFXT 振荡器设置的设置?

*

*时钟系统寄存器:

*

CSCTL0 = CSKEY;//启用时钟系统寄存器访问

CSCTL1 = DCOFSEL_6;//选择 DCO 以8MHz 运行,DCORSEL = 0。

CSCTL2 = SELM__DCOCLK | SELS__DCOCLK | SELA_VLOCLK;// MCLK 和 SMCLK 源自 DCOCLK、ACLK 取自10kHz VLOCLK

CSCTL3 = 0;// MCLK = 8MHz、SCLK = 8MHz、ACLK = 10kHz

CSCTL4 = LFXTOFF;

CSCTL0_H = 0;//禁用时钟系统寄存器访问

/*

*端口 PJ

*

PJDIR = 0xFF;//所有为输出

PJSEL0 = 0;

PJSEL1 = 0;//仅 IO、端口 P3上无备用功能

PJOUT = 0xFF;// LED 关闭

while (1)

PJOUT = 0xFF;

PJOUT = 0;

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    根据数据表的表6-60、如果 PJSEL[0/1]全部设置为零、PJ.4/5将处于 I/O 模式。[4/5]。 请使用调试器检查寄存器、并确保情况如此。 您还需要确保并禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活先前配置的端口设置(PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;)。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LOCKLPM5位是诀窍、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于端口 PJ 的位0-3在未设置 LOCKLPM5位的情况下切换、我仍然有点困惑。 它们被分配给 JTAG、因此可能会受到不同的对待?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表的表6-62所示、I/O 是 PJ.0-PJ.3的默认条件。 有关 LOCKLPM5位的更多信息、请参见用户指南。

    此致、
    Ryan