This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589469/ccs-msp432p401r-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   我正在使用 CCS Studio 与 MSP432P401R Launchpad 搭配使用。 单击"调试"按钮时出现此错误。 错误如下所示。连接到目标时出错:

(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.14.5)

我不知道这个错误。 我还尝试了恢复出厂设置、但显示了相同的错误。 我不能至少对该错误执行 LED 切换。 请为我提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yadhukrishnan、

    当您按照这些指示操作时、您能告诉我您的设置是什么吗?
    View -> Target Configurations -> User Defined -> NewTargetConfiguration.ccxml (我已重命名此文件)-> Basic 选项卡(选择 XDS110 Debugger、MSP432)-> Advanced 选项卡-> Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0
    配置连接属性。

    如果需要、您可以在此处降低 JTAG TCLK 频率。 我想具体地说、您的 JTAG/SWD/cJTAG 模式也是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、
    我可以在连接属性下看到以下内容、
    板级数据文件:自动生成
    调试探针选择:仅安装一个 XDS110
    SWD 模式设置:使用1149.1 JTAG、SWD 模式被禁用

    当我单击测试连接时、出现以下消息、

    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yadhukrishnan、

    根据 TOT hat 错误、其中一条 JTAG 线可能对 GND 或 VCC 短路。 您能否给我发送您设置的图片? Launchpad 顶部的跳线以及您的配置是什么? 它应该与本文档首页上的照片类似。 www.ti.com/.../slau597c.pdf

    此外、为了获得有关调试 JTAG 连接的一般建议、这个链接是良好的:processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的回复,我附上 MSP432P401R Launchpad 的照片  。 我已经检查了链接 processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems。 但它对我没有帮助。 我的 launchpad 是 Rev 1.0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yadhukrishnan、

    版本1.0 (黑色 LaunchPad)包含预发布实验器件。 我们建议在深入研究之前、对所有项目使用修订版2.0 (Red LaunchPad)。 您手头上有没有一个? LaunchPad 的硬件有许多更新、Rev 2.0 Launchpad 上的器件为 Rev C (已更新)器件。 目前、我们的软件和工具正在从黑色 launchpad 中消失、因为 LaunchPad 上的硬件、器件中的硬件和支持器件的软件都进行了大量更新。

    若要从修订版 B 迁移到修订版 C 及更高版本、以及查看存在的差异、最好参考以下文档 :www.ti.com/.../slaa700