This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430I2040与 AMP 之间的差异;其他 MSP430FR 系列控制器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589987/msp430i2040-difference-between-msp430i2040-other-msp430fr-series-controller

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5739

你好

有人能告诉我 MSP430I2040和其他 MSP430FR 系列控制器之间的区别吗? 与其他   MSP430FR 相比、I 系列控制器的特色是什么

MSP430FR5739/29等串联控制器。 我可以在计量应用中使用 MSP430FR5739代替 MSP430I2040吗? 提前感谢。


此致、
Dipesh Karli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipesh、

    I 用于工业- MSP430 I 系列主要用于工厂和楼宇自动化、例如能量计量。 它们包含用于精确测量的高分辨率差分24位 SD ADC。 如需了解更多相关信息、请访问:

    [引述 USER="dipesh Karli"]我能否在 计量应用中使用 MSP430FR5739代替 MSP430I2040?

    这取决于您的应用-该处理器只有10位 ADC、因此精度比 i2040低。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Dennis Eichmann"]这取决于您的应用-此处理器只有10位 ADC,因此精度比 i2040低。[/QUERPLECES]

    它不仅涉及精度。 I 系列的 SD ADC 具有差分输入和可编程增益放大器(PGA)。 遗憾的是、FR 系列没有 SD ADC、如果 I 系列由于某种原因不足以执行任务、最好查找一些5/6系列的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ilmars">它不仅涉及精度。 I 系列的 SD ADC 具有差动输入和可编程增益放大器(PGA)[/QUERP]

    是的、这些优势也值得注意。 在讨论差分 SD ADC 时,会自动包括(在我的脑海中),因为您通常具有以下功能:)