主题中讨论的其他器件: MSP430G2553
您好!
我正在使用 YF‑S201 水流量传感器来测量水的流量并将数据读取到 msp430f2618 板中。 我参考了为同一传感器为 msp430g2553代码编写的代码、我在这里附加了该代码。 有人能不能建议进行更改、使其与 msp430f2618配合使用。
#include
void main (void){
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止 看门狗 计时器
TA0CCR0 = 0xFFFF; //计数限制(16位)
P1SEL |= BIT0; //使用 P1.0作为 TimerA 输入
P1SEL2 &=~BIT0; //
P1DIR &=~BIT0; //
P1OUT &=~BIT0; //启用下拉电阻以减少杂散计数
P1REN |= BIT0;
TA0CCTL0 = 0x10; //启用计数器中断、位4=1
TA0CTL |= TACLR;
TA0CTL |= tassel_0 + MC_1;
BIS_SR (LPM0_Bits + GIE); // LPM0 (低功耗模式)启用中断
}
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
_interrupt void Timer0_A0 (void){ // Timer0 A0中断服务例程
//P1OUT ^= BIT0; //切换红色 LED
}
此外、来自传感器的数据将存储在何处?