This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:低功耗:未使用的 I/O 下拉与输出=0

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589848/msp430f5438a-low-power-unused-i-os-to-pull-down-vs-output-0

器件型号:MSP430F5438A

我们知道,建议将未使用的 I/O 拉至 GND,以避免悬空,并由于该翻转(和斩波;)而导致不必要的电流消耗

尤其是在开发过程中、我想通过 MCU 的内部下拉电阻器将未使用的 I/O 拉至 GND、而不是将其拉低(以避免快捷方式、在使用探针等时)。

这个想法是否可行? 我还想在现场使用该配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南实际上建议将未使用的引脚切换至输出方向并保持断开状态。 可接受将输入配置引脚下拉至 GND (无论是内部还是外部)、但仍会产生轻微的电流泄漏/消耗。

    此致、
    Ryan