This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Msp430g2553:Msp430g2553-CCS

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588493/msp430g2553-msp430g2553-ccs

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MAX3232

主席先生、我面临的问题是当我将闪烁 的 CCS 程序上载到 msp430g2553时。 工作正常!! 但是、当我上传 UART 代码时。 它不起作用!! 我能知道问题可能是什么吗????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明您的 UART 设置、包括软件和硬件。  列出您正在使用的示例、尝试与之通信的内容、使用的 FET 工具和 EVM、进行的器件连接等

    编辑:JMG 在 这里所说的内容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,对於这种延误,我感到十分抱歉。 我的整个项目是自动灌溉系统。 在我的项目中、使用了 xigbee 和 gsm 模块。 Zigbee、用于构建一组无线传感器网络、而 gsm 用于通过 SMS 了解电机状态。 因此、我需要两个 UART、因此我将使用两个 MSP430进行此配置。 问题是、当我上传闪烁代码时、它可以正常工作、但当我使用上传 UART 代码时、它会成功上传但无法正常工作。 如果我用另一个新的 msp430g2553替换 I.C msp430g2553 ,它就开始工作。 这可能是 UART txp1.2 Rx p1.1问题、我在3个 IC 中遇到这一问题 、但这不适合长期运行。 因此、我需要有关如何确保任何配置已更改或 UART 引脚出现问题的建议 、如果是、解决方案是什么。 如何使用它进行长期运行。 我正在使用 CCS IDE。先生、请帮我解决!! 如果需要更多信息、请告诉主席先生。 感谢先生的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的图对于定位很有用、但如果没有器件型号以及"GSM"、"Zigbee "和"电机"的互连、则很难超越一般性。

    我的信息有点过时、但当我看到"GSM 模块"时、我首先想到的是(a)"5伏特"、它与 MSP430 (所有3.3V)不兼容、以及(b)"电源过热"、这会对您的电源产生税收并导致压降。 MSP430非常困难、在某些情况下、当给定5V 电压时、可能看起来运行时间很短、但您确实需要电平转换器。

    当我看到"电机"时、我首先想到(1)噪声(2)功率尖峰(3)"功率点动"。 您是否在物理和电气方面隔离电机?

    更一般地说:您的图描述了一个比较复杂的系统。 您是否曾尝试过分段调试、因此您可以确保在将这些器件组合在一起之前、这些器件都是独立工作的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,感谢你的答复!!! 对不起,我不能提供更多信息。 基本上整个项目都是自动灌溉系统。 该项目有两个不同的部分
    1)构建无线传感器网络、其中每个节点(主要是路由器)的设置包含1个 MSP 和1个 ZigBee 以及5个湿度传感器。 在使用读取湿度传感器之后
    多通道 ADC 转换数据附加到 ZigBee 并发送到网络协调器。
    2) 2)现在、此协调器包含用于接收的 ZigBee 和用于从 ZigBee 帧提取数据的1 MSP430、并将其与阈值进行比较以触发真正的、从而基本上打开/关闭电机。
    3) 3)现在、如果电机开/关、此设置应向农民发送有关电机状态的 SMS。因此、此处需要 GSM。
    因此、我又使用了一个 msp430g2553、并将一个 GPIO 引脚连接到协调器微控制器以了解状态。 并相应地通过 GSM 发送 SMS。
    我已经成功实现了整个系统、部件也正常工作、但问题在于 GSM 部件几天后停止工作、当我交叉检查时、我发现我的 TX-Rx 引脚已消失、因为我无法在蓝牙或 PuTTy 上看到状态。 但对于长期系统来说、这个问题非常严重。 那么、我基本上需要帮助、如何解决这个问题呢? 我应该使用 max3232!!
    我还有两个 GSM 模块一个是 TTL 电平另一个是 RS232电平。 我看到的是、当我连接基于 RS232的 GSM 时、除了 TX RX 引脚停止工作后、我会得到 SMS 的所有呼叫。 但是、当我连接基于 TTL 的 GSM 模块时、我收到了 AT 命令的错误响应。 但是、这个基于 TTL 的 GSM 模块使用5V TTL 使用 PuTTy 工作正常。
    另一个信息是 GSM、RELAY 和 msp430g2553由一个电源供电、但使用了3 (lm2596S)不同的降压转换器、例如 MSP 3.3V、继电器5V 和 GSM 模块9V。 具有公共接地
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430不能与任何高于3.6V 的电压进行交互、因此需要使用某种形式的电平转换器与工作电压为5或9伏的器件进行通信。

    此致、
    Ryan