This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:红外遥控器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588447/msp430fr4133-ir-remote-control

器件型号:MSP430FR4133

我已经订购了用于 MSP430控制器的 MSP-EXP430 EVM 套件。 我想用它进行 IR 远程控制。 MSP430具有内置红外调制逻辑、因此我需要使用红外接收器模块进行解调。 正确吗?

在《使用 MSP430FR4xx 实现红外远程控制》文档中、给出了有关红外协议的信息。毫无疑问、我需要实现这些协议中的任何一种、或者这些协议已经在控制器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、MSP430FR4133有一个片上 IrDA 编码器/解码器。 SLAA644是指用于与所需红外器件通信的各种 IrDA 协议(预期发送/接收信息的方式)、 您必须为您的特定远程控制选择一个所需的寄存器、但这与 MSP430上的 eUSCI/UART 外设没有什么关系、除了确定如何正确设置 IrDA 寄存器。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我见过 SLAA644文档。 不同的协议。 我对你有几个问题。

    eUSCI 是什么意思?

    MSP430FR4133 载波频率为33KHz、我的回答是否正确? 如果是、为什么针对38KHz 载波频率开发红外遥控器 Booster Pack。

    3.我是否需要在程序中实施特定的协议,或者控制器是否可以直接处理协议? 与调制类似、控制器可以...

    请就此澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eUSCI 表示增强型串行通信、它是支持 IrDA 通信的模块。
    载波频率取决于由 UCAxBRW 寄存器的 UCBRx (BRCLK)位确定的时钟频率。 38kHz 是远程控制应用中最常见的红外载波频率之一、被许多电视和空调制造商使用。 由于板载 Vishay 解调器的限制、该频率必须与 BoosterPack 一起使用。 SLAU598的表1中显示了红外接收器替代选项。
    MSP430FR4133器件具有内置红外调制功能。 内部红外调制是可配置且灵活的。 它支持 ASK 和 FSK 调制、从而实现各种红外协议。

    此致、
    Ryan