This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:用于 iAP2的 USB

Guru**** 2547030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589706/msp430f5529-usb-for-iap2

器件型号:MSP430F5529

你(们)好

我的客户是 Apple 的合作伙伴、 并且是 MFi 成员、他希望使用 MSP430F5529的 USB 端口来实现定制 USB 类 、但不会使用 HID/CDC/MSC 类、

是否可以在 MSP430F5529中实现定制 USB 类? 是否有指南?

或者、是否有使用 MSP430F5529实现苹果 iAP2协议的成功案例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    只要该类遵循 USB.org 中规定的指导原则、并且 MSP430F5529能够支持具有可用带宽和可用外设模块等特性的定制 USB 类、就可以实现该类。  以下是指向 USB.org 站点的链接、其中列出 了 USB 支持的所有类型的器件类以及解释该类的文档:

    http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/

     此致、

    Arthi