This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:I/O ="状态保持"在 LPM3 /LPM4 / LPM3.5 / LPM4.5中

Guru**** 2544980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589776/msp430fr2633-i-o-state-held-in-lpm3-lpm4-lpm3-5-lpm4-5

器件型号:MSP430FR2633

您好!

您能告诉我 LPM 模式下"状态保持"的含义吗?

AM 模式下与“开”有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "on"表示引脚的行为与数字 I/O 寄存器中配置的行为相同。

    "状态保持"意味着引脚保持其旧配置。 这在 LPMx.5中很重要、在这里寄存器内容丢失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens、
    非常感谢您的回答。
    但很抱歉,现在我还不清楚。

    我能再问一些解释吗?
    我无法理解以下内容的含义:
    *"状态保持"表示引脚保持其旧配置。
    *这在 LPMx.5中很重要、其中寄存器内容会丢失。

    您在 LPMx.5中的额外点是什么? 寄存器默认值,但管脚状态不变,如输出低电平或上拉高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南的第7.3.3节说明:

    在 LPMx.5期间、根据进入 LPMx.5前的设置、I/O 引脚状态被保持和锁定。 请注意、仅保留引脚条件。 所有其它端口配置寄存器设置、诸如 PxDIR、PxREN、PxOUT、PxIES、和 PxIE 内容丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens、
    非常清楚。 非常感谢。