This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:为什么在中而非之前配置 I/O 后清除 LOCKLPM5位?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589590/msp430fr6989-why-clearing-the-locklpm5-bit-after-configuring-the-i-os-in-instead-of-before

器件型号:MSP430FR6989

我想知道、如果该位解锁 I/O、为什么我应该在之前而不是之后执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    清零 LOCKLPM5会立即将配置寄存器的当前设置应用于引脚。 这些设置可能是错误的(否则、您无需配置 I/O)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、  

    但是、如果这些设置不正确、那么在设置 I/O 之前或之后清除 LOCKLPM5将仍然是错误的、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、因为您的 I/O 配置会更改设置。

    如果您先清除 LOCKLPM5、则引脚会获得电流设置。 然后、您的代码会更改配置、从而再次更改引脚。
    如果您先更改配置、则引脚将保持复位配置。 然后、当 LOCKLPM5被清零时、引脚将更改为新的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!
    谢谢!