This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:用于为器件指定存储器大小的字节大小?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589786/msp430fr2433-byte-size-used-for-memory-size-specified-for-device

器件型号:MSP430FR2433

大家好、

只需在 TI 网站上查看一些 MSP430器件、请注意、虽然 MSP430是16位架构、但数据表(从非常简单的理解来看)并未提及存储器大小(例如 MSP430FR2433上的16KB FRAM)是以16位还是8位字节指定的...

相比之下、我之前使用过的 C28x 器件(使用16位字节)在存储器映射和其他位置中提到了"4KB x 16"等内容

中指定的 MSP430FR2433的16KB 大小是多少位?

谢谢、T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有大小都以字节为单位指定、字节有8位。 (在另一个单元中指定存储器大小仅在字节不可访问时才有意义。)