This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430 SD-16A

Guru**** 2544140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588753/msp430-sd-16a

当在单极输入模式下使用 SD-16A 且共模电压为零时、 可在 mV 直流电压?的电平上准确测量
换句话说、可以实现一对接地差分输入、理论上可以实现 SD-16A 转换结果、可以使用吗?
我们需要处理与 电平 mV 直流小信号相关的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、
    如果我理解正确、是的、您应该能够在 mV 范围内进行测量。 您的测量步长大小将取决于您的基准电压、以 VREF/2^16的形式给出。 对于1.2V 基准电压、该值为18uV。

    如果您还有其他问题、请告诉我您使用的是哪款 MSP 吗?