工具/软件:Code Composer Studio
我们是否有任何用于将 ADC14 (在 MSP432中)设置为"脉冲采样模式"的示例代码? SLAU356D (MSP432P4xx 系列、技术参考手册)的667页介绍了该模式。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我们是否有任何用于将 ADC14 (在 MSP432中)设置为"脉冲采样模式"的示例代码? SLAU356D (MSP432P4xx 系列、技术参考手册)的667页介绍了该模式。
谢谢!
您不清楚要使用哪个源、而是"adc14_single_conversion _repeer_timera_source"
示例将 ADC 配置为使用 TimerA 作为触发器、该触发器作为脉冲采样运行。 此代码可用
从 位于 dev.ti.com 的 Resource Explorer 中的以下路径:
SimpleLink MSP432 SDK ->示例->开发工具-> MSP-EXP432P401R -> Driverlib
下面显示了代码片段以供参考:
/*
*配置 ADC 内存、单通道重复、A0
*
MAP_ADC14_configureSingleSampleMode (ADC_MEM0、TRUE);
/*
*配置 ADC 内存、基准和单端转换
* A0转到 mem0、AVcc 是基准、转换是基准
*单端
*
MAP_ADC14_configureConversionMemory (ADC_MEM0、ADC_VREFPS_AVCC_VREFNEG_VSS、
ADC_INPUT_A0、false);
/*
*将样本触发器配置为来自 Timer_A0 CCR1和
*上升沿,缺省采样代码被扩展(SHP=0)
*
MAP_ADC14_setSampleHoldTrigger (ADC_TRIGGER_SOURCE1、false);
/*