This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430f5308:SWPOR

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589216/msp430f5308-swpor

器件型号:MSP430F5308

尊敬的 Sirs:您好! 面对这个问题、在软件复位(IT 和 SWPOR 以及 SWBOR)后、我观察到 TA0R 中的非零值、尽管根据 POR 之后的数据集、该值必须为零。 这一点在错误中没有。 软复位是否有缺陷或我不正确理解数据表?

感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexei、

    您能描述一下您是如何导致 BOR 和 POR 的? 是否在 PMMCTL0寄存器中设置 PMMSWPOR 和 PMMSWBOR 位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 这是我的错。 我在 PMMCTL0的高字节中写入了不正确的密码。 因此、我观察到 PUC 而不是 BOR 和 POR。 感谢大家花时间观看。