This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2122:eZ-FET Lite -连接到目标时出错

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2122, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589137/msp430f2122-ez-fet-lite---error-connecting-to-the-target

器件型号:MSP430F2122
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPMSP-FET

您好!

我将 eZ-FET Lite (MSP-EXP430F5529LP)的 SBW 信号连接到安装在电路板上的 MSP430F2122。 CCS 闪存无法连接到 F2122、它将显示"Error connecting to the target:Unknown device"。 我有另一个安装 F5325的不同板、使用相同的方法(SBW)可以成功编程、而不会出现错误。

我的问题是"eZ-FET Lite (MSP-EXP430F5529LP)是否支持 MSP430F2122"? 我没有 MSP-FET 来验证这个问题。 希望能从这里得到答案。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表1.  《MSP 调试器 用户指南》中的调试探针特性和器件兼容 性显示 、eZ-FET Lite 支持 所有具有 Spy-Bi-Wire (SBW)接口的可编程 MSP430和 CC430器件、因此应与 MSP430F2122配合使用。

     您如何将 MSP430F2122连接到 eZ-FET Lite?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您的回复。 请参阅下图、了解 PCB 的 Spy-Bi-Wire 接口。 JTAG_TEST 引脚连接到 SBW 板的 SBW TST 引脚、JTAG_RST 引脚连接到 SBW 板的 SBW RST 引脚。 我尝试将 C24值更改为2.2nF、但仍然失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我发现 F2122的 pin1应该是 DVss、但 TI 提供的 MSP430F2122_RTV_32.BXL CAD 文件显示 pin1是 DVcc。 不过、根据数据表、引脚1是 DVss。 更正此硬件错误后、eZ-FET Lite 可以毫无问题地刷写代码。

    谢谢。