请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件:MSP-FET
我的项目涉及使用 MSP430F5529LP 来控制汽车后的线路。
我的程序仅在控制器通过 USB 连接到计算机并在 CCS 中以调试模式运行时运行。
当我尝试使用外部电源为控制器供电时、我的程序不会运行。
我为控制器供电的初始尝试如下:
-外部3V3直接为目标供电
-通过直流/直流转换器为目标供电的外部5V 电压
- SBW 跳线断开时的 USB 5V
当我更改为其他 MSP430F5529LP 时、我得到了相同的结果。
有人可以帮助我了解为什么调试模式是运行程序的唯一方式吗?