This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:低功耗存储器选项

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589212/msp430f5659-low-power-memory-options

器件型号:MSP430F5659

我们目前有一个使用 MSP430F5659的项目通过 SPI 连接到 MicroSD 存储器。  但是、系统功耗太高、因此我们考虑从可移动存储器选项过渡到支持1MB 存储器的固定选项。  

1)将使用固定 SPI NOR 或 NAND 闪存作为较低功耗选项。  

2) 2)您能否推荐与 MSP430F5659 TI-RTOS FATFS 文件系统兼容的器件型号?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息...尤其是查看 MT29F1G01ABBFDSF 和 SST25WF080B。 这些是否适用于 MSP430F5659?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    至于 SPI 闪存与 SD 卡之间的功率差、我不确定这两个存储器选项之间的潜在功率差。 从 MSP430的角度来看、我想 SPI 闪存可能会节省您的功耗、因为访问存储器的软件开销会降低、因此 MSP430可能会睡眠更多。 这假设 SD 卡的功耗等于 SPI 闪存。 这不是我所确定的。

    关于 TI-RTOS 和 FAT 文件系统的支持、我不认为任何 SPI 闪存都支持文件系统。 SPI 闪存通常是非常低的通信协议。 例如、SPI 斜杠往往在一种或两种模式下运行。 您可以告诉 SPI 闪存您要开始读取哪个地址、然后它将保持顺序读取、直到您停止对其进行读取(典型值);或者、您告诉 SPI 闪存地址和要读取的字节数。 在这方面、任何满足相同电气要求(即以3V 电压运行)的 SPI 闪存都可以连接到 MSP430、因为 MSP430可以使用 SW 实现正确的协议。

    希望这对您有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经了解了更低功耗的存储器选项、其余的问题集中在 TI-RTOS 支持方面、因此我将在 TI-RTOS 论坛上对此进行讨论。 我们可以关闭它。