This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:需要串行 I/O 功能方面的帮助

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT, MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588662/msp430f2619-need-help-with-serial-i-o-capabilities

器件型号:MSP430F2619
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R、、

我处于设计过程的早期、但知道我希望同时运行以下内容:

  • 异步串行通道 A
  • 异步串行通道 B
  • I2C 通道 A

也可能

  • I2C 通道 B

我不熟悉 MSP430、已经查看了数据表、但它并未向我弹出。  是否有任何引脚映射工具?  此配置是否可用于芯片?  如果不是、还有另一个芯片可以吗?

我们实际上正在使用 HT 版本、但我认为它可能会在该论坛中丢失。

Bill、提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    https://dev.ti.com 上实际上有一个引脚多路复用器工具、但遗憾的是 MSP430尚未添加到其中(目前仅支持 MSP432P401R 和其他一些器件系列)。

    我查看了 MSP430F2619S-HT 器件以检查您的用例、我相信这是可以通过该器件提供支持的。 您能否确认您需要同时具有2个 UART 和1个(可能是2个) I2C?

    我对您在描述中使用 A 和 B 有点困惑、但要清楚一点、USCI_Ax 可以支持 UART 和 SPI、而 USCI_Bx 可以支持 SPI 和 I2C。 两个 UART 都位于 USCI_Ax 模块上、两个 I2C 都位于 USCI_Bx 模块上。 我要指出的是、这不是一个挑剔的问题、而是让您在查看您需要在同一器件上支持的任何其他功能时检查正确的引脚。

    请注意、您可能还需要参考非高温 MSP430F2619数据表第9页上的方框图、因为这对于了解器件中的模块非常有用。

    如果您使用的是此器件、您将具有:
    USCI_A0模块上的1个 UART - P3.4 UCA0TXD、P3.5 UCA0RXD。
    USCI_A1模块上的1个 UART - P3.6 UCA1TXD、P3.7 UCA1RXD。
    USCI_B0模块上的1个 I2C - P3.1 UCB0SDA、P3.2 UCB.S
    可选:USCI_B1模块上有1个 I2C - P5.1 UCB1SDA、P5.2 UCB.S
    (当然、如果一组 UCBx 引脚在其他功能方面更适合您、您也可以翻转两个 I2C)

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Katie