请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:Energia、 MSP430FR6989、 MSP430FR5994、 MSP430FR5969、 MSP432P401R您好!
在我自己的自动化系统中、我必须对传感器和主控制器之间传输的数据进行加密(通过双绞线传输数据)。
因此、我需要一个特殊设备-加密网关(一个网关安装在传感器侧、另一个安装在控制器侧)。 这些网关实现了以下算法:
- 传感器侧:
- 接收来自传感器的一些数据(通过离散输入);
- 使用 AES 加密数据;
- 将加密数据传输到控制器端网关。
- 控制器侧:
- 从传感器端网关接收加密数据;
- 解密数据;
- 将数据传输到控制器(通过分立式输出)。
因此、我需要具有硬件加速 AES、LaunchPad 套件和 Energia IDE 支持的 MCU。
从 MSP 产品系列中、我选择了两种型号:MSP432P401R 和 MSP430FR5994 (MSP430FR5969和 MSP430FR6989也符合我的标准)。 最适合我和我的目标的解决方案是什么?
感谢你的帮助! j