This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于通信加密的 MSP432与 MSP430

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR6989, MSP430FR5994, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588953/msp432-vs-msp430-for-communication-encryption

主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430FR6989MSP430FR5994MSP430FR5969MSP432P401R

您好!

在我自己的自动化系统中、我必须对传感器和主控制器之间传输的数据进行加密(通过双绞线传输数据)。

因此、我需要一个特殊设备-加密网关(一个网关安装在传感器侧、另一个安装在控制器侧)。 这些网关实现了以下算法:

  • 传感器侧:
  1. 接收来自传感器的一些数据(通过离散输入);
  2. 使用 AES 加密数据;
  3. 将加密数据传输到控制器端网关。
  • 控制器侧:
  1. 从传感器端网关接收加密数据;
  2. 解密数据;
  3. 将数据传输到控制器(通过分立式输出)。

因此、我需要具有硬件加速 AES、LaunchPad 套件和 Energia IDE 支持的 MCU。

从 MSP 产品系列中、我选择了两种型号:MSP432P401R 和 MSP430FR5994 (MSP430FR5969和 MSP430FR6989也符合我的标准)。 最适合我和我的目标的解决方案是什么?

感谢你的帮助! j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗马

    您已经注意到、MSP432和 FR5994都具有 AES 加速。 此外、从 MCU 的应用要求角度来看、您还需要满足各种需求、例如超出 AES 的所需外设、处理器速度、无论您是否关心 ARM Cortex (MSP432 = CM4、FR5994 = TI MSP 16位架构) 此外、如果您关注 FRAM NVM 或基于闪存的 NVM、仅举几例。

    Energia 支持 MSP432和 MSP430FR5994器件、并具有 LaunchPad。 但是、我认为 Energia 不支持 AES 函数、因此您必须将 CCS 与器件的 driverlib 库结合使用。