This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430fr2633:澄清了 V 输入阈值

Guru**** 2545580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588833/msp430fr2633-v-input-threshold-clarification

器件型号:MSP430FR2633

在数据表中、它列出了 Vinput 阈值的最大值和最小值。  在本例中、VCC = 3V、然后 Vit (min)= 1.35V、Vit (max)= 2.25V。  我假设这意味着我可能购买的任何器件的 Vit 最坏情况是2.25V 正确吗?  或者、该最大数字 A 是否不会超过数字、如中所示、不会将超过2.25V 的电压驱动到任何输入中?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    数据表第5.1节规定了施加到任何引脚的最大电压(绝对最大额定值)。 该电压等于 VCC + 0.3V、电容为4.1V (DVCC 上的最大电压)。 DVCC 的建议工作电压位于第5.3节。 第5.11.4节中的 VIT+规范定义了器件识别逻辑高电平的最小和最大电压值。 这意味着如果 VCC 等于3V、数字 I/O 可以在1.35V 时注册一个逻辑高电平、但是为了确保所有芯片/过程/温度、需要一个2.25V 的最大电压来注册为一个逻辑高电平。