This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF:(初始化),port=USB,version=0xffffffff

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, EVM430-F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589152/could-not-find-msp-fet430uif-on-specified-com-port-initialize-port-usb-version-0xffffffff

主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FETEVM430-F6736

大家好

我有一个 EVM430F6736能量计模块。 我已下载 slaa517e zip 文件并执行以下步骤

在 IAR 5.6版本中、我重建 emeter-toolkit 文件夹中的所有文件

2.我重新生成 emeter-ng 中的所有文件

3.成功地完成了建造过程。

4.我用 RS-232 USB 电缆将能量计连接到了 PC。

5. GUI 工作正常。

但是、当我调试它并将其下载到能量计中时、会显示以下错误

2017年4月17日星期一17:11:52:使用许可证:评估许可证-用于德州仪器 MSP430的 IAR 嵌入式工作平台、评估版本5.60
2017年4月17日星期一17:11:52:无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF:(初始化)、端口= USB、版本= 0xffffffff
2017年4月17日星期一17:12:00:致命错误:无法重新初始化会话已中止!

屏幕截图如下所示

您能在此处提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soham、

    感谢您发帖。 为了对 EVM430-F6736进行编程、您需要有一个 MSP-FET 或 MSP-FET430UIF 编程工具-您不能简单地通过 RS-232连接对其进行编程。 您是否有这些工具之一并在尝试编程时将其连接到电路板? 如果不是、则需要获取此工具、然后将其连接到此 EVM 的文档图12中所示的 JTAG 接头 www.ti.com/.../slaa517 和跳线 JP1、具体取决于您为电路板供电的方式。 有关更多信息、请参阅同一文档中的表1标题名称和跳线设置。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Katie

    我没有这种情况。 然后、我将逐一进行说明。 感谢你的帮助。

    此致
    Soham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soham、

    我建议使用 MSP-FET (而不是 MSP-FET430UIF)、因为它是较新版本并且具有更多特性。

    -Katie