This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:LF 晶振所需的最小振荡电压电平是多少?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67471A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589036/msp430f67471a-what-is-the-minimum-required-oscillation-voltage-level-of-the-lf-crystal

器件型号:MSP430F67471A

你好。

我有疑问。

关于 MSP430F67471A、LF 晶振所需的最小振荡电压电平是多少?

我确认了器件特定的数据表,并且 LF 晶振的振荡电压水平没有限制。

我能否忽略  LF 晶振的振荡电压电平?

注意:"LF 晶振的振荡电压电平"是指 通过探测连接32.768kHz 晶振的 XIN 或 XOUT 引脚测得的电压。

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不得探测 XIN/XOUT 引脚;探头的电容会影响电路。

    有关如何设计和测试晶体的信息,请参见《MSP430Tm32kHz 晶体振荡器》(文献编号:SLAA322)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的建议。
    我正在使用 Hi-z 探针、但我将检查您刚才告知的 URL 和描述、以防万一。

    我正在等待有关 LF 晶振的振荡电压电平是否有限制或推荐值的答案。

    此致、

    UchIDA-k