This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:MSP430F5659 DAC 调试模式问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588625/ccs-msp430f5659-msp430f5659-dac-debug-mode-issue

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

调试 MSP430F5659控制器时遇到问题。

在调试模式下、我能够操作端口寄存器。

我通过使端口4上的 LED 闪烁来验证了这一点。

但对于 DAC、我无法操作寄存器。

我已在 输出中验证了这一点。

如果我缺少一些东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    请提供您的代码吗? 我想看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上… 无论代码是什么、在调试模式下、我们都可以使用所有类型的寄存器。
    例如、通过操作端口寄存器来实现闪烁和 LED。 同样的想法也适用于 DAC。
    如果我在 DAC12_1DAT 寄存器中进行更改、则输出没有任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nima、

    实际上、在调试模式下、它可以操纵 Code Composer Studio 中寄存器的值。
    当我能够切换 GPIO 引脚时、情况就是如此。
    但 DAC 无法实现相同的效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Kushal Madane]DAC12_1DAT 寄存器发生更改后、输出没有任何变化。[/quotes]DAC12_1CTL0  寄存器中 DAC12AMPx 字段的值是多少?

    DAC12AMPx 字段需要具有大于1的值、以便 DAC 输出遵循 DAC12_1DAT 寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在再次仔细阅读数据表后找到了它。
    实际上、DAC 配置为仅在计时器 A 的上升沿更新。这是通过将 DAC12_1SELx 设置为2来完成的。
    对于透明更新、它应该是0。
    这就是为什么在调试模式下它没有更新的原因。
    感谢大家的回应。