This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:在 Windows 上安装驱动程序时遇到问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586985/msp430f5529-trouble-installing-drivers-on-windows

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPMSP-FETMSPDSMSP-FET430UIF

您好、TI 论坛、

我是微控制器的绝对初学者、我最近购买了 MSP430 Launchpad。 我还安装了 CCS。 但是、每次我尝试将 LP 连接到我的笔记本电脑中的 USB 端口时、Windows 都会尝试下载并安装驱动程序、并且在它冻结整个操作系统后不久(我无法移动鼠标或以任何方式与操作系统交互)。 当我按下电路板上的 RST 按钮或拔下电源插头时、操作系统将会停止工作并恢复正常。 请注意、如果我按下重置按钮、它将会停止、几秒钟后、它将再次停止。 我相信这与驾驶员有关、但我不确定。

除了我的笔记本电脑外、我还尝试将其插入另一台笔记本电脑、但也发生了同样的情况(两者都是 Windows 7)。

这可能是什么问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    这是全新的开箱即用 LaunchPad 吗? 您可以确认连接 MSP-EXP430F5529LP 将完全冻结 Windows 操作系统的任何给定时间、直到微控制器复位或拔下 LaunchPad?  如果您可以访问任何其他 FET 工具(MSP-FET (430UIF)、不同的 LaunchPad 型号或其他)、那么最好也知道这些器件是否也会出现问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我无法访问这些内容。 是的、我相信它会无限期冻结、尽管我从未单独保留超过7分钟。

    这是一款全新的 LaunchPad、也可从 TI 网站购买。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种类型的行为并不常见、因为大多数操作系统在无法识别器件后只会继续运行。 您可以尝试从 MSPDS 工具页面重新安装低级驱动程序。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我已经尝试从链接安装低级驱动程序、但没有成功...

    我一直在阅读和测试一些替代方案、似乎与 Windows 上的驱动程序有关。 我将尝试禁用其中的一些器、并再测试几次。 此问题可能与以下主题中的内容有关: e2e.ti.com/.../963334

    此外、我还尝试在运行 Linux Mint 双启动时插入 MSP LP。 尽管操作系统没有冻结、但每当我尝试运行示例代码(例如 LED 闪烁)时、它都会提示以下错误:

    MSP-FET430UIF 已在使用中

    如果我设法让它在 Linux 上运行、这是很好的、但现在这是另一个需要解决的问题... 您知道这可能是什么吗?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、

    现在、我将提供一些 E2E 链接:

    e2e.ti.com/.../367630
    e2e.ti.com/.../148968

    LaunchPad 不应仿真为 MSP-FET430UIF 器件、这表明 MSP 驱动程序存在问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Ryan、在终端中发出一些命令后、CCS 要求执行固件升级、最终开始在 Linux 上正常工作。

    由于您以前曾说过冻结可能是固件问题、我再次在 Windows 上测试了它、它不再冻结。 现在唯一的问题是、它在开始调试时会显示"No USB FET was found (未找到 USB FET)"。 由于我想最好在 Windows 上使用 MSP430、我如何解决这个问题?

    此致、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E2E 论坛上对此问题有多个答案、请执行快速搜索并遵循提供的建议。

    e2e.ti.com/.../337886
    e2e.ti.com/.../321267
    e2e.ti.com/.../480082
    e2e.ti.com/.../548529

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如其中一个链接所建议的那样、我最后重新安装了 CSS、但这次是版本6、而不是版本7。 然后、CCS 要求进行一些固件/软件升级、几个小时后、它最终在 Windows 7和 Linux 上都可以正常工作! 感谢所有支持

    此致、

    维克多