This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP-EXP430FR5994

Guru**** 2543990 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR4133, MSP-EXP430FR6989, MSP-EXP430FR2311, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588368/ccs-msp430fr5994-msp-exp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994MSP-EXP430G2MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430FR5969MSP-EXP430FR4133MSP-EXP430FR6989MSP-EXP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

我无法简单地为 MSP-EXP430FR5994的 CCS 提供开箱即用体验。
我尝试使用 CCS 的"TI Resource Explorer"来选择示例"Out of Box Experience (开箱即用体验)"
我还尝试使用 TI Resource Explorer 加载单独提供的代码示例。

该失败包括单击步骤1:将示例工程导入 CCS。
此时、除了不将示例加载到 Project Explorer 中之外、在显示任何信息之前会弹出一个小窗口并消失。

我已尝试在不使用 TI Resource Explorer 的情况下下载和加载项目。
MSP-EXP430FR5994_Software_Examples_windows
从中删除
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
这种尝试也失败了。

我尝试了几次从 TI Resource Explorer 加载其他项目。
我成功地尝试了以下开箱即用示例:
   MSP-EXP430G2、
   MSP-EXP430F5529LP、
   MSP-EXP430FR5969、
   MSP-EXP430FR4133、
   MSP-EXP430FR6989、
我的失败原因
   MSP-EXP430FR2311、
   MSP-EXP430FR5994 (这是我遇到的原始问题)

我正在使用
 版本:Code Composer Studio 6.1.1.00022
在运行 Windows10pro 的64位 Windows 平台上。

如果能帮助这些示例正常工作、我们将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    CCS 6.1.3及更高版本支持 MSP430FR5994。 当前 CCS 版本包含与较新器件不兼容的过时编译器和支持文件。 请尝试检查更新或考虑升级 CCS 版本。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。 我不知道 CCS 版本7是免费分发的、这使我无法升级。 我升级了房间,一切都正常。 谢谢!