This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:启用上拉电阻器时 GPIO 的电流消耗

Guru**** 2541610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588398/msp430f5529-current-consumption-of-gpio-when-pull-up-resistor-is-enabled

器件型号:MSP430F5529

您好!

具有上拉电阻器的输入 GPIO 电路在晶体管电平上的外观如何。 我想知道使用上拉电阻器通过输入 GPIO 的电流。 我有一个低功耗系统、需要使用2K 的电阻器将一些 GPIO 连接到高电平、我想估算一下电流消耗

谢谢、

Danial

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第5.9节规定了输入的泄漏电流。 出于实际目的、可以忽略它;唯一值得注意的电流是通过电阻器的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我的问题、要计算流经外部电阻器的电流、我需要用到微控制器内部的电路。 我正在通过2K 电阻器将启用上拉的输入 GPIO 连接到 VDD。 您建议如何计算通过2k 电阻器的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否阅读了数据表? 在引脚上直接提供3V 电压时、电流消耗小于50nA。 有效电阻为60M 欧姆。

    因此、如果您在其上粘上2k 电阻器、压降可以忽略不计、因此电流将为50nA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在微控制器内部、一个输入引脚连接到两个 MOSFET 的栅极。 因此、它的行为类似于极小的电容器(5pF);正如我所说的、出于实际目的、它可以忽略不计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢大家