This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:ESICOM 旁路电容器的布局建议

Guru**** 2542950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588591/msp430fr6989-layout-recommendation-for-esicom-bypass-capacitor

器件型号:MSP430FR6989

您好!

我的客户计划将 LC 传感器与 eSIF 结合使用。 在我们的用户指南(slau367m、图31-17)和 TI 设计(文档 slaa639)中、我们建议在 ESICOM 和 ESIVSS 之间使用470nF 电容器。 我们对布局的建议是什么? 直接连接到 ESIVSS 引脚、连接到电源旁路电容器的 GND 连接、连接到通用 GND 平面的任意点、还有其他一些建议?

此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我们为该 TI 设计提供硬件文件、以展示所述电容器的正确布局。 可以在 此处找到 Altium 和 Eagle 文件。 您查找的文件位于主板原理图和主板 PCB 文件夹中。 可以看到、电容器连接到 ESIVSS。 如果您在打开文件时遇到问题或有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Caleb Overbay