This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:将参数从"HID 接口"更改为"HID 键盘仿真"

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588283/ccs-change-parameters-from-hid-interface-to-hid-keyboard-emulation

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好论坛、
我有一个问题:我要更改 MSP430F5529 Launchpad 的字符串签名。 此时、我在 Linux 系统的接口文件中看到名为"HID 接口"的字符串。 我想将其更改为"Hid Keyboard Emulation (HID 键盘仿真)"、因为我想模拟条形码扫描仪。

我将 TI 演示代码用于 HID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eike、

    您能否发布 Linux 系统上所见内容的屏幕截图?  我看不到 /etc/networks/interfaces 文件中指定的'HID 接口'。  但我对 Linux 并不熟悉。

    无论如何、如果您将 H8_Keyboard 示例与 MSP430F5529文件一起使用、您可以尝试在该示例的 descriptor.c 文件中更改'HID Interface'名称。  在名为-的结构中

    abromStringDescriptor[]

    'HID 接口'在字符串索引5中指定。

    此致、

    Arthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arthi、
    非常感谢。 它正在运行!
    我是我们软件测试部门的成员。 我们希望在"测试中的系统"中模拟条形码扫描仪。
    现在、在您的帮助下、它可以正常工作!
    此致
    Eike